请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:WL1837MOD 我有关于 WL18xxMOD 系列器件的技术问题。
问题是这个。
这些器件列为2x2 MIMO 支持。 我想知道这是否意味着它们在充当 AP 时支持任何形式的波束形成(TxBF),以便提高1x1 802.11n 客户端的链路的 SNR /范围(主动或被动) 或者、如果2x2 MIMO 只能用于空间多路复用、从而提供高吞吐量(HT)数据速率。
谢谢。