This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:WPA Enterprise (802.1x)-设备时间

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/821486/cc3100mod-wpa-enterprise-802-1x---device-time

器件型号:CC3100MOD

你(们)好

使用802.1x 时、是否有解决方案可从网络获取当前时间?

问题在于、我们使用的器件在上电期间没有有效的时间戳、因此、在使用 HTTPS 之前、我们可以使用 WPA2连接 SNTP 服务器并从那里获取。

但对于 WPA Enterprise,在通过 RADIUS 服务器之前,我无法访问 SNTP 服务器。

因此、这是当前的两难问题。

我想知道您是否可以从 AP 的 SSID 广播获取时间戳?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除了使用 SNTP 之外、没有其他标准方法获取更新日期。

    在您的情况下、初始时间可能由用户提供。 例如、器 件可以在运行 HTTP 服务器的 AP 模式下启动、并且将使用移动设备(APP)连接器件并在 HTTP RESTful API 中发送当前日期(请参阅 www.ti.com/.../swru455h.pdf 中的9.4.x)。

    BR、

    Kobi