This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:从 CC3220SF 迁移/移植到 CC3235SF 指南/信息/提示/技巧/指针/ gotchas 等。

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, CC3235SF, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/820084/cc3235sf-migration-porting-from-cc3220sf-to-cc3235sf-guide-info-tips-tricks-pointers-gotchas-etc

器件型号:CC3235SF
主题中讨论的其他器件:CC3220SFUNIFLASH

大家好、SimpleLink Wifi 团队、

我们是否有将 CC3220SF 上运行的现有应用移植到 CC3235SF 的任何信息 WRT?

谢谢、Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Merril、

    没有 CC3220到 CC3235的软件移植指南。 由于这些器件共享 SDK 和主机驱动程序、因此软件更改应非常小。 有一些特定于 CC3235的 API、但 CC3235上应提供所有 CC3220功能。

    您可能遇到的" gotchas "更有可能是由于将 SDK 版本更新为支持 CC3235的版本。 客户应查看更新时跳过的 SDK 版本的所有发行说明。

    CC3220和 CC3235之间存在硬件更改、包括 ANTSEL 引脚丢失。 CC3235硬件设计检查清单中提供了完整的硬件更改列表

    考虑到这一点、CC3220和 CC3235工程之间的更改将是更新工程属性中的器件变体(这将更新 CCS 中的目标配置)并更改板级配置文件和.cmd 文件。 (除了命名约定外、这些电路板和命令文件在器件之间几乎是相同的、但最好与器件保持一致)。

    您还必须为您的器件类型创建新的 UniFlash ImageCreator 工程。 确保正在刷写 CC3x35版本的服务包和已签名的受信任根证书目录。

    此致、

    Sarah