This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235S:这是否支持5.8G?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/819163/cc3235s-does-this-support-5-8g

器件型号:CC3235S

大家好、

客户来我们寻求具有低功耗 MCU 的5.8G WIFI、CC3235S 是否支持此功能? 如果不是、您是否有适合这种情况的建议?

谢谢、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    5.8G Wi-Fi 意味着客户什么? 这不是正式的 Wi-Fi 标准。

    CC3235支持802.11a/b/g/n、可在 5GHz 20MHz BW U-NII 频段运行。 这些频带的频率范围为 5160GHz 至 5825GHz。 因此、如果客户询问 CC3235是否支持在5.8GHz 下运行、则支持此功能。

    但是、CC3235不支持802.11ac。 它仅支持高达802.11n、即使它可以在802.11ac 规范要求的5GHz 通道上运行。 因此、如果客户提到802.11ac、则 CC3235将不适用。  

    请告诉我您是否需要进一步澄清或对该主题有进一步的问题。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    明白。 谢谢。

    将会