This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:在哪里可以下载 WiFi MCU CC32xx 的芯片文档?

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/820211/cc3220sf-where-can-i-download-the-chip-document-of-wifi-mcu-cc32xx

器件型号:CC3220SF

我想知道 CC32xx 的信息、例如如何通过配置寄存器组来管理 Contex M4内核和控制片上外设(SPI、I2C 等)。 但我找不到任何有关 CC32xx 芯片级信息的文档。 我可以从何处获取有关以下内容的信息:

  • ARM Contex M4内核、例如存储器地址空间和寄存器地址;
  • 片上外设寄存器的地址、例如 SPI、I2C、DMA 等
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 TRM。 但是、为了控制外设、需要重新命令使用 TI 驱动程序抽象层(或更低级的 Driverlib)。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    思考 Jan:

    我只需要一个文档、让我搜索寄存器地址并帮助我了解 TI 低级驱动程序和 RTOS。

    最棒的地方!