主题中讨论的其他器件:CC3220SF
工具/软件:Code Composer Studio
CCS 9.2、macOS 10.13、TI v18.12.3TLS 编译器;
使用以下命令克隆 AWS FreeRTOS: Git 将 github.com/.../amazon-freertos.git --recurse-submodules 克隆 到文件夹/ccs/aws 中
使用导入工具和"Copy projects into workspace"创建了一个 aws_demos 项目
工程不会编译、但有100多个错误。 其中一些似乎与未找到的 include 文件有关、有些与库有关(?) 未找到。 使用 Finder 浏览新创建的工程创建的文件夹中有相当一部分是空的、例如有一个子文件夹 freertos_kernel、但它是空的。
===
我尝试通过多种不同的方式创建 AWS FreeRTOS 项目:使用复制项目导入工作区、不将项目复制导入工作区、也只需直接从 AWS 演示(不导入)运行。 任何方法都不起作用、即所有方法都会生成大量的编译器问题列表。
编译和下载其他项目示例(一个 nortos 和一个 TI FreeRTOS 项目)。 我必须缺少一些基本的东西、什么?