大家好、我一直在使用 CC3220S-LAUNCHXL 进行几个个人项目、想知道我是否可以从经验丰富的人员那里获得一些关于定制板布局的建议。
由于我无法访问 Altium、因此使用已发布的电路+光绘文件、我在 Kicad 中重新执行了项目、但有一个不同之处-我已将仿真/编程电路拆分为单独的板、该板使用一个板上的接头和另一个板上的插座连接到主(应用)板、 如所附。 我认为我可以将单个仿真/编程板用于多个应用板。 我还为应用板设计了一个"分线"电源、该电源可与我正在使用的开发 CC3220S-LAUNCHXL 完美配合。
在我开始制作此类材料之前、我想问有经验做类似事情的人是否对以下内容有任何意见:
1.这甚至是一件明智的事吗? 是否有更好的方法来设计/布局电路板、而不需要所有额外的位编程/仿真位?
2.对廉价制造商有什么建议? 我之前的尝试都是简单得多的电路板。 我以前曾使用过几家中国/欧洲制造商(JLCPCB、Aisler 等)、但不确定他们是否能够做到这一点、而且没有错误、也没有正确的器件。 由于服务都是在线的,所以很难知道...
3.我很高兴分享这个布局(Kicad 中的 TI 设计副本-不是原始设计) iff 有任何人有兴趣去看一看、也许会发现任何错误和/或提出改进方法以用于制造。