请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3120MOD 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
您好!
我们尝试发运的一批电路板出现了巨大问题。 症状是、在 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/p/844552/3131221#3131221上、我的另一篇文章中 UniFLASH 超时
我刚刚注意到 UniFLASH 报告中的内容:
连接:在 器件类型:CC3120上、安全 MAC 地址:50:F1:4a:ee:bc:2a HW 版本:49 编程状态:在 当前模式下:无文件系统 存储容量:4096KB 格式化容量:不 适用于用户文件:0KB SFLASH 代码:0xc2、0x28、0x16 安全警报:0/0
您可以看到、我的设备上没有文件系统、也没有格式化的容量。
这些是几个月前购买的 Mouser 提供的器件。
是否有人可以建议我如何设置设备上存储的格式、因为我认为这是一个问题、使我无法根据我的链接帖子对这些设备进行编程。
谢谢。