This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:CC3220SF-LAUNCHXL

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3220SF, CC3220S, CC3220R, CC3220S-LAUNCHXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/581837/cc3220sf-launchxl-cc3220sf-launchxl

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3200CC3220SFCC3220SCC3200RCC3220RCC3220S-LAUNCHXL

你(们)好  

有关内部闪存和串行闪存的说明。

我们将在已经具有 CC3220的平台上迁移 CC3220芯片。  

  在此 平台上发布 CC3200代码是否存在任何问题?

  - 我是否可以使用内部闪存作为 SPI 串行闪存上应用程序代码的扩展?

此致

Satheesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、sathesesh、

    CC3200中的代码需要移植到 CC3220。 包含 CC3220 SDK 内部的指南。
    内部闪存仅用于应用程序的代码(Cortex-M 应用 MCU 的代码)。 代码从内部闪存中执行、无需在 CC3220SF 的 RAM 中执行。 对于 NWP 设置和 Web 内容、外部串行闪存仍然是必需的。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jan

      我想我错过了前面的问题: 我们有一个基于 CC3200和应用代码以及串行闪存中所有其他内容的系统。

      我们希望使用 CC3220调整相同的硬件平台。  因此、我相信我仍然可以使用内部闪存、而无需更改物理引脚、并利用更多空间与现有串行 SPI 闪存配合使用。

      问题:

    是否需要更改引导模式引脚?

     可以同时访问内部和外部闪存? (寻址空间)

    此致

    Satheesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、sathesesh、

    -有关硬件的问题,请参阅迁移指南。 描述了所有必需的更改(不同的 SOP 设置等)。
    抱歉,我不理解您的问题。 外部 sFlash 不映射到应用处理器(Cortex-M4)的地址空间。 这与 CC3200相同。 内部闪存用于执行代码、外部闪存用于 NWP (服务包、网络文件、用户文件等)。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次感谢 Jan

    再次从内部闪存(cc3220SF)和 RAM (cc3200)执行代码、CC3220SF 芯片将提供什么优势?

    Satheesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、sathesesh、

    借助 CC3220SF、您可以创建功能更丰富、尺寸更大的应用。 借助 CC3200或 CC3220S、您可以将所有代码和 RAM 数据(缓冲器、堆栈、变量等)放入256KB RAM 中。 借助 CC3220SF、您可以将所有256KB RAM 免费用于 RAM 工作、并且您的代码可从1MB 内部闪存中执行、这与其他 MCU 相同。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    关于 CC3200R 入门:
    目前仅提供 CC3220S 和 CC3220SF Launchpad。

    CC3220S/CC3220SF 的行为与 CC3220R 类似、有哪些设置?
    SDK 1.3.x 中是否仅提供"CC3220R"示例?

    提前感谢、
    A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AnBer、您好!

    很抱歉、我不熟悉 CC3220R。 请等待 SimpleLink WiFi 团队的回答。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安伯尔-  

    要在 LaunchPad 环境中使用-R 器件、您需要使用-R 器件填充-S LaunchPad。  

    这些示例的-S 版本适用于 R 器件。  

    无线电工具还为每个器件(R、S 和 SF)提供单独的应用二进制文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、谢谢!

    我要问的是、我是否可以使 CC3220S 的行为与 CC3220R 类似?
    由于没有 CC3320R launchpad、我想您可以从 CC3220S-LAUNCHXL 开始。
    但是、以后在 CC3220R 硬件上要使用哪些软件设置(TI RTOS 项目设置、simplelink SW SDK 级别设置等)以便相同的代码可以"按原样"运行)而不做任何更改?
    例如、对于无线电工具、可以在 CC3220S Launchpad 上使用 R 二进制文件吗?

    或者、您是否确实需要 CC3220R 的硬件才能开发专门用于 CC3220R 的代码?
    如果是、CC3220R launchpad 何时可用?

    谢谢、
    A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安伯尔-
    我们没有发布-R LaunchPad 的计划
    在这些示例中、唯一的区别是编程时使用证书和密钥、而在这里、使用-S 器件时、只能使用虚拟根等