This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:我可以获取或设置 CC3220S 的 Mac 地址哪个 API?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/584817/cc3220s-launchxl-which-api-can-i-get-or-set-the-mac-address-of-cc3220s

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好:

我可以从 uniflash 获取 Mac 地址、如下所示:如何在代码中使用某些 API? 我可以通过其他 API 进行设置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user4774248、

    请参阅 API sl_NetCfgGet ()和 sl_NetCfgSet ()以及选项 sl_netcfg_MAC_address_get、sl_netcfg_MAC_address_set。

    1月