This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:CC3100MOD

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/579646/cc3100mod-cc3100mod

器件型号:CC3100MOD

尊敬的先生:

       下面是我的问题。

CC3100MOD 无需天线即可支持长达50米的 WiFi? 或者必须为我们的范围选择任何其他型号?

谢谢、

此致、

Muthu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Muthu,

    没有天线、CC3100MOD 无法正常工作。 但是、如果在 PCB 上使用 SMD 天线、可能可以实现50个范围。 范围取决于特定的应用和外部条件、因此可实现的范围可能会有所不同。

    1月