Other Parts Discussed in Thread: CC3100
主题中讨论的其他器件:CC3100
大家好、
CC3100再次卡住。 在本例中、我们注意到 电流消耗 是恒定的。 通常 情况下、电流消耗随时间推移而变化、尽管调制解调器内部的串行线路状态(RS232/SPI)基带任务仍会更改无线电功率以执行对网络的低级访问。
在"恒定电流消耗"错误(C3错误、简称为 C3错误)中、我们认为调制解调器的恒定电流消耗 表明调制解调器本身卡住、没有更多的介质访问活动。
我们在该论坛上认真发布了红色信息。 通常是 SPI 通信挂起
a)不良的 SPI 实现(串扰或类似)
b)操作系统 实施不良。
这两种情况都不会为恒定电流消耗提供任何动机、这会导致假设停止低级网络访问。 此外
1) 1)我们暂停了主机处理器、因此不再有 SPI 活动。 我们期望 CC3100内部出现一些超时:如果 SPI/UART 通信卡死调制解调器进入低功耗模式
2) 2)我们已从接入点配置通道停止无线电。 我们认为、如果模块不再重新配置 WiFi 网络、它将进入低功耗模式。
在这两个测试中、模块的电流消耗不变。 这使人非常强烈地认为调制解调器固件存在一些死锁情况
在我们的测试中、我们仔细测量了我们的硬件电流
在我们的应用中、当模块连接到 Wi-Fi 时、sl_Start 电流为190mA 后、在我们的应用中、万用表统计数据提供250mA 至185mA 的范围、平均值为187mA。
在 "恒定电流消耗"中、电流为253mA、这表明调制解调器可能会使无线电功率保持开启状态、并使基本处理器挂起。
我们可以做些什么来使用 TI 硬件?
此致
Giuseppe Monteleone