This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1835MOD:WLAN 如何获取静态 IP?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358, WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/578067/linux-wl1835mod-wlan-how-to-get-static-ip

器件型号:WL1835MOD
主题中讨论的其他器件:AM3358

工具/软件:Linux

您好!

正如我在另一篇文章中所写的、我们有一个带有 AM3358和 WL1835MOD 的定制板。 我可以连接到接入点、已配置 WPA2。 一切都运行顺利、但不知为何总是通过 DHCP 进行连接、但我们需要静态 IP。

我们通过以下方式进行了尝试:

/etc/network/Interfaces:
#无线接口
iface wlan0 inet static
 地址192.168.1.31
 子网掩码255.255.255.0
 网络192.168.1.0
 网关192.168.1.1
 广播192.168.1.255
 wpa-conf /etc/wpa_supplicant.conf

/etc/wpa_supplicant.conf:
update_config=1
EAPOL_VERSION=1
AP_SCAN=1
FAST_reauth=1
DEVICE_NAME=Sitara
制造商= TI
model_name=WiLink
model_number=wl18xx
serial_number=251603E8
P2P_GO_max_inactivity = 60
P2P_GO_HT40=1
P2P_ignore_shared_freq=1
disassoc_low_ack=1
CONFIG_Methods=virtual_display virtual_push_button 键盘
country=de

network={
SSID="FritzXXX"
SCAN_SSID=1
PROTO=RSN
auth_alg=open
key_mgmt=wpa-PSK
Pairwise = CCMP
组=TKIP CCMP
PSK="***** "


/etc/udhcpd.conf:
启动  192.168.1.30
结束  192.168.1.40
接口 wlan0
选择 DNS 8.8.8.8.8.8.4.4#public google DNS 服务器
子 网 255.255.255.0选项
OPT 路由器 192.168.1.1
选项 租赁 864000  #默认值:10天
选项 0x08 01020304 #选项8:"cookie server IP addr:1.2.3.4"

起始项:
/usr/sbin/wpa_supplicant -d -Dnl80211 -c/etc/wpa_supplicant.conf -iwlan0 -B

网络连接正常、但始终为 DHCP。  已分配 IP 192.168.1.57
是否有人知道如何将 IP 设为静态?

此致
SITA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的查询已分配给相关专家。 我们很快会回来。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FAIK、wpa_supplicnat 和 wl18xx 驱动程序永远不会自行触发 DHCP 请求。

    必须在文件系统中运行一些正在执行此操作的进程。

    尝试检查您的系统,查看是否有任何"dhclient"或在后台运行的某个连接管理器进程。

    BR、

    Eyal