This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:WL1807MOD 下行链路传输;

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1807MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/574532/wl1807mod-wl1807mod-downlink-transmission

器件型号:WL1807MOD

您好!

对于以下情况、我们有使用 WL1807MOD 模块的设计要求:

  • MCU 内核处于睡眠模式
  • 处于启用状态的 WiLink 模块  
  • 从服务器启动下行链路传输

在上述情况下、MCU 是否会获得任何中断、以便可以从睡眠模式唤醒。 请您提出建议以处理此类情形。

此致、

Ijaz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ijaz、您好!

    这是通过无线 LAN 唤醒(WoWLAN)实现的。 有关   如何完成该操作的说明、请参阅。

    本文介绍主机运行 Linux 时的情况。  

    Iain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Iain、

    谢谢你。 这有助于从开始。

    在我们的设计主机中、是运行 MQX 的 Kinetis。 上述解决方案是否也适用于此问题?


    Ijaz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ijaz、您好!
    您只需确保 MQX 代码能够向 WL1807发送与 Linux 命令"iw phy0 WoWLAN enable Any"所执行的相同 SDIO 命令。 我们没有这方面的文档、因此您可能需要对 Linux 命令进行反向工程。
    如果您有第三方为 MQX 提供 WiFi 框架、则他们将是您的最佳联系人。

    您唯一需要遵循的其他设计约束是连接到 WL_IRQ 的 Kinetis GPIO 引脚必须处于常开域中、因此该引脚上的中断可以唤醒主机。

    Iain
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Iain。

    我们使用 ClarinoxWiFi、WiFi 堆栈解决方案。



    Ijaz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Iian、

    通过关闭 WLAN_Enable 信号、WL18XX 消耗的电流最低。 在 WoWLAN 状态下、电流消耗是否与正常模式有任何差异? WoWLAN 状态是否为低功耗模式?

    请您澄清这些要点吗?

    谢谢、
    Ijaz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WoWLAN 是一种低功耗模式。 在信标之间、您应该具有160uA 的睡眠电流、并且只会唤醒以接收信标。 因此、在 WoWLAN 模式下、您应该得到750uA 的平均连接空闲电流

    请注意、连接的空闲电流在很大程度上取决于接入点及其内部时钟的精度。 少数给出的数值较低(< 750uA)、而另一端的某些数值则在几 mAs 中。 WL18xx 固件旨在通过200多个 AP 的互操作性测试提供最佳性能。

    Iain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否在以下情况下告诉我 WoWLAN 模式的行为:

    如果主机由于来自不同唤醒源的中断而唤醒、会发生什么情况。 我们的设计配置了多个唤醒源。
    在这种情况下、如果主机由于某些其他源的中断而唤醒、WL18xx 模块将唤醒。



    -
    Ijaz