请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3100MOD 大家好、
有关 IRQ 线路的几个问题
1) 1)在 SPI 模式下,IRQ 线路的屏蔽是可选的还是必需的? 我在 SDK1.2中看到了许多不指定 sl_IfMaskIntHdlr 和 sl_IfUnMaskIntHdlr 的示例。 这个想法背后的想法是、在 SPI 模式中、每个 IRQ 都应该由一个同步字进行确认
2) 2)在 UART 模式下,实施 IRQ 的最佳方法是什么? 在 char RX 或 GPIO 线路上
此致
Ging Giuseppe Monteleone