This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:新的 SDK 1.3.0 &Service Pack

Guru**** 2813275 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/576802/cc3200-new-sdk-1-3-0-service-pack

器件型号:CC3200

大家好、

仅供参考新的 SDK 和 Service Pack 现已可供下载- http://www.ti.com/tool/CC3200SDK

更改列表:

版本更新:
-已将网络处理器主机驱动程序更新为版本–1.0.1.11 (有关更改的详细信息、请参阅 release_notes_1.0.1.11.html)
NetApps:
- MQTT 库和示例的更新(有关详细信息、请参阅 CC3200-MQTT_release_notes.pdf)
OTA:
-更新了 OTA 示例以支持 Dropbox API v2

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新服务包是否需要更新的 SDK 才能正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为、当您需要使用最新的 SP 时、最好改为使用最新的 SDK。

    我尚未将项目更改为这个新的 SDK、但根据可用的文档、SimpleLink API 未更改、可以轻松移植具有 SDK 1.2.0的代码。 我认为切换到 SDK 1.3.0的主要原因有两个:

    MQTT 库中的修复

    -通过 Dropbox API v2支持 OTA



    1月