This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:用于开始使用 CC3200进行编程的 ADS1220示例代码

Guru**** 2394695 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1220, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/575334/cc3200-ads1220-sample-code-to-start-programming-with-cc3200

器件型号:CC3200

您好、

我正在寻找  采用 CC3200 或 Tiva C 微控制器的 ADS1220示例代码。 有人有 示例代码/库的链接?  

我在 这里提出了这个问题  ,但无法得到答案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,拉克斯米,

    我们不会在 CC3200配套资料中对此提供参考、因此您很可能需要查看数据表或访问 ADC 论坛

    亚伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 谢谢。