请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:WL1835MOD 您好!
我有 Beagle Bone Black Wireless。
我没有检测到 WiFi 组件 WL1835MOD。 我们有一个 eth0、这种板上没有以太网、这是不正常的。
我应该找到 WLAN0。 我观看了很多教程、但我没有看到这种问题。
我尝试了2个系统映像:
- debian image 2016-11-06 Linux BeagleBone 4_4_30_ti_r64
- debian image 2017-02-12 Linux BeagleBone 4_4_48_ti_r88 (最新图像)
我上传终端的屏幕截图、向您展示问题。
如果我在 USB 主机端口上使用 wifi 密钥、我可以正确设置 wlan0。
您是否有 解决问题的想法 ? 此致