This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/CC3100BOOST:I#39;m 正在寻找使用 CC3100或 CC3200在线发送和接收数据的完整 WiFi 代码。

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/573169/starterware-cc3100boost-i-m-looking-for-complete-wifi-code-to-send-and-receive-data-online-using-either-the-cc3100-or-the-cc3200

器件型号:CC3100BOOST
主题中讨论的其他器件:CC3100TM4C123GH6PMCC3200

工具/软件:Starterware

您好!

我不熟悉 WiFi 世界。 我一直在尝试与 Keil 一起实施 Valvano 先生的一些 WiFi 代码、但我无法做到。  

是否有人使用 TM4C123gh下午6或 CC3200为 CC3100在线读取和控制温度准备了完整的 WiFi 解决方案代码?  具体而言、代码中用于 在线发送和接收数据的 WIFI 部分以及所有必要的 include 文件。  

谢谢你

哈尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    转到 SimpleLink WiFi CC31xx/CC32xx 论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Exosite 提供的一项功能是:
    github.com/.../
    它看起来有点过时、但仍应是您所需的大部分内容。

    亚伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Aaron、感谢您的帮助。 我会尝试一下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hani、

    请参阅我的博客 Tiva MCU + CC3100 + Exosite 示例项目。

    -克尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kel、感谢您的回复。 我找不到您的 MCU+CC3100+Exosite 示例项目。 它在哪里? 再次感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅下面的博文。

    markelthinkslearnscreates.wordpress.com/.../

    -克尔