This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:CC3220S-LAUNCHXL:

Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S, SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1174462/cc3220s-launchxl-cc3220s-launchxl

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SSysConfigMSP432P401R

您好!

我使用的是 CC3220S LAUNCHXL 焊盘。 我的软件是 Code Composer Studio 12.1.0.00007。 我的操作系统是 Ubuntu。我使用了 GCC 编译器并遇到以下错误:

请查看以下屏幕截图中的配置。

gmake[1]:***[syscfg/buttonled_CC3220S_LAUNCHXL_FreeRTOS_CCS.SLI]错误255
gmake[1]:目标"辅助输出"不会由于错误而重新生成。
gmake:***[全部]错误2.

谢谢、此致。

Rutvi Sanagni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rutvi、

    感谢您的联系。

    您能否提供  有关错误的更多信息、例如:

    1) 1)完整的控制台打印出来

    2) 2)您尝试运行的应用程序

    此致、

    AVI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ***为项目构建配置 MCU+Image buttoned_CC3220S_LAUNCHXL_FreeRTOS_CCS ****

    /ti/ccs1210/ccs/utils/bin/gmake -k -j 8 all -O

    编译文件:"../image.syscfg"
    调用:SysConfig
    "/ti/sysconfig_1_12_0/sysconfig_cli.sh -脚本"/workspace_v12/buttonled_CC3220S_LAUNCHXL_FreeRTOS_CCS/image.syscfg"-o "syscfg"-编译器 CCS

    用法:
    CLI [-o

    ][-s ][-u ][-b. ][-d. ][-p ][-r. ][-treatWarningsAsErrors]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您似乎缺少 了需要作为依赖项添加的 SDK 产品。

    打开项目属性(右键单击项目):选择“资源”->“常规”

    转至产品窗口、选择添加。  添加 SDK 依赖项。

    如果未自动 找到所需的 SDK 版本(在本例中为6_10_00_05)、请打开 首选项并将包含 SDK 的路径添加到产品发现路径中

    此致、

    AVI