主题中讨论的其他器件:CC3235SF
当我构建和安装库存 AT_COMMAND 模块并运行 AT_FileGetFileList 命令时、我会得到一个文件列表:
================================================================================================
AT 命令示例 Ver: 1.1.2
================================================================================================
芯片:0x31100019
MAC: 3.1.0.5
PHY: 3.1.0.25
NWP: 4.6.0.1
ROM: 8738
主机:3.0.1.71
MAC 地址:34:03:DE:11:37:29
================================================================================================
输入 AT 命令:
AT+FileGetFileList
+filegetfilelist:/tmp/crashminidump.bin、28232、no_failsafe、7.
+filegetfilelist:dummy-root-ca-cert、3656、no_failsafe、1.
+filegetfilelist:/erg/backup、3656、no_failsafe、1.
+filegetfilelist:/erg/digicertglobalrootca、3656、no_failsafe、1.
+filegetfilelist:/sys/ipcfg.ini、3656、sys_file、2.
+filegetfilelist:/erg/primary、3656、no_failsafe、1.
+filegetfilelist:/sys/stacfg.ini、3656、sys_file、2.
+filegetfilelist:/sys/ap.cfg、3656、sys_file、2.
+filegetfilelist:/sys/dhcpsrv.cfg、3656、sys_file、2.
+filegetfilelist:/sys/httpsrv.cfg、3656、sys_file、2.
+filegetfilelist:/sys/mode.cfg、3656、sys_file、2.
+filegetfilelist:/sys/devname.cfg、3656、sys_file、2.
+filegetfilelist:/sys/phybg.cal、11848、sys_file、6.
+filegetfilelist:/sys/certstore.lst、7752、secure|sys_file|public_write、4.
+filegetfilelist:/sys/servicepack.ucf、134728、secure|sys_file|public_write、66
+filegetfilelist:/sys/cryptdb.bin、3656、secure|sys_file、2.
+filegetfilelist:/sys/mcuflashimg.bin、1052232、secure|sys_file|public_write、514
+filegetfilelist:/sys/mcuflashimghash.bin、3656、secure|no_failure|sys_file、2.
+filegetfilelist:/sys/factory.img、273992、secure|no_failure|sys_file、68
+filegetfilelist:/sys/ucf_signatures.bin、3656、no_failsafe | sys_file、1.
+filegetfilelist:/sys/cert/iot/key.der、3656、secure|no_failure|sys_file、2.
+filegetfilelist:/sys/phypwr.cal、3656、no_failsafe | sys_file|1.
+filegetfilelist:/cert/iot/cert.der、3656、secure|no_failure|public_read、2.
好的
我担心的第二个问题是:
+filegetfilelist:/sys/phypwr.cal、3656、no_failsafe | sys_file|1.
这似乎违反了中记录的格式,即最后一个参数应以、(逗号)而不是|(竖线)分隔。
当我深入研究代码时、我想我应该问:这是一个故障还是一个未记录的功能?
谢谢。