This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:Ping 请求

Guru**** 1472385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1173184/cc3235modsf-ping-request

器件型号:CC3235MODSF
主题中讨论的其他器件:CC3220MOD

您好!

我们能否使用模块对 ping 的应答来测试网络上的连接级别? ping 应答在模块中是否具有高优先级?  

这些结果对您来说是否正常?  

真诚地、  

Maxime   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxime:

    使用 ping 并不是可靠地确定 WiFi 网络信号强度的好指标。 使用 RSSI 的更好方法

    当模块处于正常电源策略时、ping 看起来正常。 如果要改善 ping 延迟、可以切换到"始终开启"电源策略。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、  

    好的、感谢您的回答。 您是否认为正常策略与始终开启电源状态会对模块性能产生影响?   

    Maxime  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxime:

    是的、由于禁用 WiFi 省电模式、它可以改善延迟、但显著增加功耗。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC3220MOD 的示例:

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美,结果已经更好了:

    在我看来、每20秒 Ping 就会下降。 对于测试、我们有按此间隔运行的扫描。 扫描是否会影响 ping 的延迟? 全局延迟?  

    Maxime  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxime:

    是的、我认为延迟与您的扫描间隔有关。 您可以尝试更改 WLAN 扫描间隔并检查更改。

    1月