This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235S:UART 轮询 API 中的信号量

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1168143/cc3235s-semaphore-in-uart-polling-apis

器件型号:CC3235S

您好!

我使用的是 SDK 6.10和 TI RTOS。 (非7)

我对 UART 驱动程序有疑问。

 

UART_xxxPolling API 是否在内部使用有关 UART 句柄的信标等共享资源句柄进行处理? API 注释仅标记为已阻止。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、确实如此。 关注的是什么?

    如果您刚刚开始、请使用更新版本的 UART2实现、因为 UART_xxx 将在未来的 SDK 中过时。

    BTW、您可以在下检查源 /source/ti/drivers

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 network_terminal 示例中使用的定义为 UART_PRINT 的 Report 函数调用 UART_writePolling()函数。

    我担心在多个线程中使用 UART_PRINT。

    问题就解决了。

    谢谢你。