主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
芯片:cc3200
参考手册: swru577.pdf
我正在实施应用程序来替换 CCS Uniflash。
此应用程序(在外部 MCU 上运行、STM32F)通过 UART 更新 cc3200的"/sys/mcuimg.bin "。
问题1. 是否可以使用外部 MCU 通过 UART 更新 cc3200?
问题2. 我可以参考任何文档吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
芯片:cc3200
参考手册: swru577.pdf
我正在实施应用程序来替换 CCS Uniflash。
此应用程序(在外部 MCU 上运行、STM32F)通过 UART 更新 cc3200的"/sys/mcuimg.bin "。
问题1. 是否可以使用外部 MCU 通过 UART 更新 cc3200?
问题2. 我可以参考任何文档吗?
您好!
如果 STM MCU 也是您的主 MCU、尝试实施 Uniflash 协议会有风险。
相关文档是嵌入式编程文档、但主要是替换 Uniflash 并在生产线上对整个映像进行编程、而不仅仅是 mcuimage.bin。
mcuflash.img 是与其他系统文件类似的系统文件、理论上您可以打开并更新它、但由于您已经从 SRAM 运行应用程序、因此如果发生错误、使用无失效防护机制更新 SFLASH 上的文件可能会造成破坏性。
为了仅更新 mcuimage.bin、您可以参阅 OTA 示例、该示例在处理该示例时、可以在发生错误时应用回滚。
此致、
Shlomi