This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:如何将频段修改为5G?

Guru**** 2549130 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1163889/cc3235sf-how-to-modify-the-frequency-band-to-5g

器件型号:CC3235SF

大家好、

以下是客户的请求:

正如标题所述、客户希望 将频段修改为5G。  该示例开箱即用。 他找不到 修改 源代码的位置。

他想问如何根据开 箱即用示例将 SW2切换到5G 频带的 AP 模式

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、                                                        

Nick     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可通过添加 AP 通道配置来完成此操作(需要进行 NWP 复位才能激活新配置):

            _u8  val = channel; /* 2.4G: 1-13, 5G: 36,40,44,48 */
            sl_WlanSet(SL_WLAN_CFG_AP_ID, SL_WLAN_AP_OPT_CHANNEL, 1, (_u8 *)&val);

    例如,可以在 "Provisioning_task.c"中的 ConfigureSimpleLinkToDefaultState()中完成此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobl、

    客户还有一些问题:

    1. 为什么  配置 SL_WLAN_General_Param_opt_enable_5G 和 SL_WLAN_General_Param_opt_scan_Params_5G 不起作用?
    2. 如果我在 AP 模式下使用5G、是否可以将 SL_WLAN_AP_OPT_CHANNEL 配置为5G 频段?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SL_WLAN_General_Param_opt_enable_5G -这是通用的5G 启用参数。 默认情况下为 on。 如果此参数关闭、则不允许5G 信道。  

    SL_WLAN_General_Param_opt_scan_Params_5G 用于基站-决定扫描时使用哪些通道。 它与仅选择工作信道的 AP 无关。

    2. 我不确定我是否理解这个问题。 SL_WLAN_AP_OPT_CHANNEL 用于设置 AP 模式的工作通道?(它 可用于在2.4或5G 上选择通道-请参阅我之前的响应中的定义) 。