This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:mDNS

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/606280/cc3120-mdns

器件型号:CC3120
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

我正在使用 Image Creator (Uniflash 4.1.2.1329)为 CC3120准备闪存映像。 起始角色设置为 STA,我将取消选中“网络应用程序”部分中的所有复选框。 尽管当器件连接 AP 时、mDNS 仍在运行并发送查询。 我出了什么问题?

service pack sp_3.3.0.0_2.0.0.0_2.2.0.4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我正在研究这个问题,会再回来的。

    此致、
    查尔斯·奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在调用 sl_Start ()时、在启动期间会实现提供的网络应用选项 uniflash。 启动后、会运行 MCU 映像的编程内容并覆盖 uniflash 设置。

    例如:
    如果使用 uniflash 将配置文件设置为在站点模式下启动,并调用 ConfigureSimpleLinkToDefaultState(),则该 API 调用中的设置会覆盖以前通过 uniflash 进行的设置

    此致、
    查尔斯·奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、
    我知道 uniflash 设置可以被主机覆盖、但事实并非如此。 我在 uniflash 中未选中 mDNS。 我执行 sl_Start。 然后我执行 sl_Connect。 建立连接后、我会看到传输了大量 mDNS 查询。 这毫无意义。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、
    有更新吗?