This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:Windows 上的 UART 通信问题

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3200, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/603868/cc3100-uart-communication-problem-on-windows

器件型号:CC3100
主题中讨论的其他器件: CC3200CC3120

尊敬的所有人:

我正在处理 CC3100和 Windows OS 之间的 UART 通信、以便使用不依赖 FTDI 的 SimpleLink 库。 我可以从 CC3100接收数据并调用"IrapEventHandler"以通知 SimpleLink 库。

据我了解、CC3100有时会为某些命令发送多个软件包、并且在每个命令之后 CC3100会发送数据。 但是、在 PC 端、我得到一个大包并调用一次"pIraEventHandler"、这会给应用程序造成问题。

尽管应用程序具有所有数据、但 SimpleLink 库仅检查数据的第一部分、并等待另一个中断调用以处理剩余的数据。

 

您能否建议在正确的时间接收数据并调用中断处理程序的任何方法? 原始 SimpleLink UART 函数如何接收数据并调用中断处理程序?

提前感谢、

Cihan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是指将终端与 CC3200配合使用吗?
    SDK 中提供了各种实现 UART/终端通信的示例。 您是否能够查看此示例?

    此致、
    查尔斯·奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    感谢您的回答。

    我们的目标是 在 Windows 操作系统中使用 CC3100。 Windows 计算机将通过 UART 连接到 CC3100。

    我下载了 CC3200 SDK 1.3.0、但不确定您提到了哪些示例。

    Cihan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅 CC3220 SDK 中的网络终端示例、了解如何通过网络终端实现用户输入。
    CC3200 SDK 中的 HTTP 服务器示例和其他示例打印到终端

    此致、
    查尔斯·奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Charles:

    CC3120网络终端示例为我提供了很多帮助。 感谢你的帮助。

    此致、
    Cihan