This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MOD:使用 CC3200MOD 的高吞吐量数据传输和连接

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/606012/cc3200mod-high-throughput-data-transfer-and-connections-using-cc3200mod

器件型号:CC3200MOD
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

您好!

我正在创建一个简单的客户端、它通过 SPI 提取数据、然后将其发布到我的服务器上-但是、当前每 POST 需要6-7秒才能到达服务器。 我将所有数据存储为20000个无符号长整型数组、我怀疑数据的大容量是导致数据发送延迟的原因。 我还会为每个 POST 请求断开连接并重新连接到服务器、因为我希望确保在 CC3200部署后不会使其砖型。 我知道这是一种非常串行的方法、用于收集数据并将其与服务器通信、我正在寻找是否有人可以让我找到其他方法来设计我的系统、以便更好地优化时间并加快客户端应用程序的吞吐量。

谢谢、

Anubhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anubhav:

    如果您需要显著提高互联网连接的吞吐量、则需要使用 UDP 和更轻量级的协议。

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、

    感谢您的澄清。 还有几个后续问题:
    1) 1)您对轻量级协议有何建议? 该协议适用于我要用于复制数据的 SPI?

    2) 2) CC3200是否支持多线程/是否有良好的示例脚本可用于了解如何创建多个进程、以便同时侦听一个线程上的数据、从而通过 SPI /其他协议复制数据、然后在另一个进程上发送 UDP? 这是否有助于提高我的速度?

    谢谢、
    Anubhav