This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1835MODCOM8B:用于 BLE 的 DH1/3/5数据包类型

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/593050/linux-wl1835modcom8b-dh1-3-5-packet-type-for-ble

器件型号:WL1835MODCOM8B

工具/软件:Linux

您好!


我们在 FCC 认证中使用了针对 BLE 的连续 TX/RX 测试。 我们遵循了以下链接中提到的命令。

链接: processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_Bluetopia_PM_Bluetooth_RF_Testing

在 BLE 的连续 Tx/Rx 中、我们使用了调制类型= 0x04 (BLE 调制)


我们必须知道测试在 BLE Continuous Tx/Rx 中使用的数据包类型是什么?

在连续 Tx 和连续 Rx 的情况下、BLE 连续 Tx/Rx 命令没有任何选项来设置上述链接中指定的数据包类型(DH1、DH3、DH5)。


是否可以为连续 Tx/Rx 测试的 BLE 调制设置数据包类型?

谢谢、

Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的硬件应用工程师将很快回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankit、

    [引用用户="Ankit Bhalani"]

    我们必须知道测试在 BLE Continuous Tx/Rx 中使用的数据包类型是什么?

    在连续 Tx 和连续 Rx 的情况下、BLE 连续 Tx/Rx 命令没有任何选项来设置上述链接中指定的数据包类型(DH1、DH3、DH5)。

    [/报价]

    DH1、DH3、DH5、2-DH1、2-DH3…… BR/EDR 的 ACL 数据包类型等等。 BLE 只有一种可以具有可变大小有效载荷的数据包类型。 希望这清楚说明了为什么在选择 BLE 时看不到数据包类型参数。

    [引用用户="Ankit Bhalani"]

    是否可以为连续 Tx/Rx 测试的 BLE 调制设置数据包类型?

    [/报价]

    以上评论也将回答这一问题。 请注意、蓝牙核心规范定义了 LE 测试模式和测试数据包格式。 以下命令用于蓝牙认证的 BLE TX/RX 测试。

    是否有您要查看的特定测试案例?

    此致、

    Vihang