This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:我想在 CC3220S 上构建应用程序引导加载程序、在 CC3200 SDK 中有一个应用程序引导加载程序示例、但在 CC3220S SDK 中没有。

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/597844/cc3220s-launchxl-i-want-to-buid-an-application_bootloader-on-cc3220s-in-cc3200-sdk-there-is-an-example-of-application_bootloader-but-no-in-cc3220s-sdk

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SCC3200

如何获取 CC3220S 应用引导加载程序的任何参考?  为什么 CC3200有如此多的示例、CC3220S 则如此之少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiaozhong、

    我们将在下一个版本中添加更多示例、但请注意、存在主要和基本示例(例如网络终端提供多种功能)。
    CC3200需要应用引导加载程序来实现受保护的 OTA 过程(在验证新映像之前存储备份)。
    这由 CC3220引导加载程序在内部处理、因此我们找不到提供此类应用的原因。 引导加载程序还会对加密映像进行解码、并在执行加密映像之前验证其真实性和完整性-因此建议从安全角度考虑。
    但是、如果您仍然更喜欢使用自己的引导代码、CC3200示例基本上是一个很好的参考(可能需要查看地址)。

    BR、
    Kobi