This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200MOD:自动将 CC3200嵌入式器件连接到智能手机的方法

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3200MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/597810/ccs-cc3200mod-the-way-to-connect-cc3200-embedded-device-to-smart-phone-automatically

器件型号:CC3200MOD
主题中讨论的其他器件:CC3200

工具/软件:Code Composer Studio

各位专家、您好!

我们正在考虑 CC3200的以下使用模式。

  嵌入式 CC3200的器件通常作为 STA 发送给某些 AP。 在某些情况下、此 cc3200嵌入式设备会尝试将数据发送到已 连接到其他 WiFi 路由器的智能手机。 问题在于、此 CC3200嵌入式器件如何自动连接到智能手机。 请注意、CC3200和 WiFi 路由器以前已经过验证。

此致、

HU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hisao、

    不确定您的意思是"自动"、但一般性是这样的。 您将需要在 CC3200中创建代码、并在智能手机中创建应用程序。 有以下可能的方法:

    -使用 UDP 广播并将数据包从 CC3200发送到网络。 在智能手机应用程序中、它将接收此 UDP 广播包。 这种方式的优点是可以使用多个智能手机接收数据。 缺点是这种使用大量 UDP 数据包的方式可以加载网络。 此外、对于低信号、传输 UDP 广播的可靠性可能会受到影响。
    -使用运行应用程序发现的 CC3200或智能手机、而不是使用这两个点之间的连接。 对于 CC3200发现、您可以使用 mDNS 或 UDP 广播。 对于 CC3200和应用之间的通信、您可以使用 TCP 或 UDP 协议。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您的回答、很抱歉问题不清楚。

    请让我再次满足使用模式。 CC3200连接到网络、然后将 其角色切换到 AP 和接入点以连接或通过连接到另一个网络的智能手机进行连接。

    我知道、智能手机应用程序可以通过从 CC3200扫描信标来管理它、同时连接到 WiFi 遥控器、在检测到信标时、断开 WiFi 路由器并连接到 CC3200。

    这种理解是否正确?

    此致、

    希奥·乌奇克西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hisao、

    很抱歉,我对你的第二篇帖子更感到困惑。 根据我的理解、您希望在 CC3200中用于与智能手机 AP 模式连接? 当 CC3200处于 AP 模式时、它无法尝试连接到任何网络。 在 AP 模式下、CC3200只能等待客户端连接。

    我不擅长处理 Android/iOS 应用程序的可能性。 但我认为、从智能手机的应用 API 级别来看、您可以扫描网络、当您看到 CC3200的 AP (SSID)时、您可以连接到它。 在这种情况下、您将了解 CC3200的 IP、并且可以打开用于通信的 TCP/UDP 套接字。

    BTW... 我认为使用新的 CC3220MODS/CC3220MODSF 要好得多。 老代的可能性有限。 此外、CC3200在 AP 模式下仅支持一个客户端。 我建议不要将 CC3200MOD 用于新项目。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、
    感谢您的回答。 我很理解。
    此致、
    希奥·乌奇克西