This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否支持 MFi CarPlay

Guru**** 2559780 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/596173/can-wl1833q-support-mfi-carplay

主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3106-Q1

我们有一个使用 WL1833Q 设计的工作项目。 首先、我们需要您的帮助来检查蓝牙配置文件支持。 客户询问 Android Bluedroid Stack 似乎不支持的 iAP2。 我们还需要确认 PCM。 客户需要使用 LPCM 16位设计 CarPlay 附件。 我们不确定 WL1833Q 是否可以满足此要求。 我们使用编解码器 TLV320AIC3106-Q1以及 WL1833Q。 我们无法确定这是否符合所需的采样率和数据速率、也无法支持 LPCM。

我们的问题是

1. TI WiLink WL1833Q 是否适合此类设计用途?

2. TI 是否支持适用于 iAP2的 Android 蓝牙协议栈。 在本例中、我们使用 Android 7。

3.  TLV320AIC3106-Q1编解码器是否适合 CarPlay?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您使用的是 Android 的 Bluedroid 堆栈、则需要从该堆栈获得支持的 iAP2。 从 WL1833E 的角度来看、它在 UART 上提供 HCI 接口、供 Bluedroid 进行通信。
    在辅助 A2DP、HFP 模式下、您可以通过 WL18xx BT 控制器的 PCM 接口将 PCM (线性、16位)配置为直接输出到外部音频编解码器。

    我正在向我们的营销专家征求有关 Carplay 音频编解码器的任何意见。

    谢谢