This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3100BOOST:CCS/CC3100BOOST/MSP432P401R32

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3120, CC3100SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/595153/ccs-cc3100boost-ccs-cc3100boost-msp432p401r32

器件型号:CC3100BOOST
主题中讨论的其他器件:CC3100CC3120CC3100SDK

工具/软件:Code Composer Studio

我通过  CCS7资源浏览器导入"network_terminal_MSP_EXP432P401R_tirtos_ccs"项目、并对其进行编译 和调试。 但串行端口会显示以下信息:

"无法将设备配置为默认状态网络终端-无法配置网络处理器"。

跳线的连接方式与此类似。

问题是什么? 我该怎么办?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    "网络终端"是一个 CC3120示例(不适用于 CC3100)。
    Simplelink API 已更改、因此您需要对其进行反向移植、以使示例能够与旧器件配合使用。
    尝试改用 CC3100示例(来自 CC3100SDK_1.2.0)。

    BR、
    Kobi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢你的答复。
    我下载 CC3100SDK 1.2.0并导入项目:"C:\ti\cC3100SDK_1.2.0\cC3100-SDK\examples\getting_started_with wlan_ap"
    我收到一个错误:"请参阅下面的详细信息。
    错误:无法解释项目"Getting Started_With wlan_ap"的元数据、因此导入失败。 请联系支持部门。
    "
    谢谢你