This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:bluetopia 栈中的静态 BD 地址

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1831, AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/594371/wl1831mod-static-bd-address-in-bluetopia-stack

器件型号:WL1831MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1831AM3352

您好!

我们正在设计基于蓝牙的产品、并面临随机 BD 地址问题。我们已将 GATT 服务器与 WL1831+AM3352结合使用。

我们希望将芯片的 BD 地址用作移动应用或其他中央设备、必须通过 Os BD 地址来识别我们的设备、因此必须是静态的。

此致、

Rohit Khatri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谦逊 报告的 BD 地址是来自控制器的地址。 它不能是随机的。 请解释、您如何得出随机 BD 地址?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、这是关于 BLE_BD_addr、每次都是随机的。

    我们已将标志更改为通告公共地址、但仍在本地设备属性中、它是随机报告的。

    BR、

    Rohit Khatri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谦逊 您是说您在“AdvertiseLE”中为“OwnAddressType”选择了“latPublic”吗?
    查看示例- samples/sppledemo/sppledemo.c

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尚未为 ltPublic I 分配我们的应用程序。 只需添加标志即可在通告信息中通告公共地址。

    我的问题是、每当我们查询本地属性时、仍然会将可解析的随机显示为 BLE_BD_Addr。 由于没有宏来更新本地器件的此属性、我们如何更改此属性?

    此外、我们还面临着使用此标志在通告信息中使用公共地址的随机行为。 它会将行为设备更改为设备。 它适用于 iphone 和 BlackBerry,但不适用于基于 Android 的电话。 那么、该标志有什么问题?

    谢谢