This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MOD:CC3200引脚

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/592371/cc3200mod-cc3200-pins

器件型号:CC3200MOD
Thread 中讨论的其他器件: CC3200

大家好、如果 CC3200 VCC 和 GPIO VCC 之间的差值大于0.4V、CC3200MOD 会发生什么情况? 我直接使用3V 电池(2xAA)运行 CC3200MOD、电路的其余部分由3.3V 输出的升压电路供电。 如果电池电压降至2.9V 以下、则升压器的输出仍为3.3V、但 CC3200MOD VCC 低于3.3V。 它是否会为 CC3200正常运行带来问题?

谢谢、

罗马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roman、

    为什么要从不同的来源运行模块?
    建议使用相同的电源。

    BR、
    Kobi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、我们需要能够关断电路、这是通过 CC3200完成的、CC3200将在电路关断后休眠。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roman、  

    不支持分离轨电源。

    被驱动到 Simplelink 器件或从它被压入的电平必须与 VBAT 电源相同。  

    如果您使用的外设由不同的电源供电、我建议使用电平转换器来满足此要求。  

    谢谢、

    阿萨夫。