This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MOD:SimpleLink 文件系统 API 速度

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/587161/cc3200mod-simplelink-file-system-api-speed

器件型号:CC3200MOD
Thread 中讨论的其他器件: CC3200

大家好、

我想知道文件系统 API 的工作速度,特别是 sl_FsRead()吗?

我要在小型显示屏上通过 SD 卡显示图像、 我发现它有点慢、因此我想从 CC3200MOD 的内部 SFLASH 读取图像。

我使用 SimpleLink 文件系统 API 打开和读取我的图像、然后显示它、这项工作非常出色... 但是... 它甚至比我的 SD 卡慢??

说实话、我很喜欢它、希望它能更快... 我的 SDhost 接口设置为18MHz,SFLASH 接口设置的速度是多少? 是否有可能加快速度?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Laurenson,

    SPI 至 sFlash 使用20Mhz 时钟。 是的、与 sFLash 的通信比与 SD 卡的通信慢。 您无法提高与 SFlash 的通信速度。

    来自 Sflash 的读取命令的工作原理:
    -您从应用处理器中的代码发送 SL_ API 命令
    -命令以20MHz 的频率传输到 NWP (网络处理器)
    - NWP 通过20MHz SPI 从 sFlash 读取数据
    - NWP 通过20MHz SPI 将数据发送回您的应用处理器

    从 sFlash 读取数据时、数据通过两个 SPI 接口提供。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    感谢您的回答,现在我可以理解为什么它会更慢;)。

    CC3200器件的方框图(www.ti.com/.../datasheet)说明 SPI 闪存直接连接到应用 MCU、但您告诉我的是 SL_ API 通过 NWP、从而使通信速度变慢。

    是否有任何方法可以直接从应用 MCU 中寻址 SPI 闪存?

    此致、
    Thomas。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    答案是肯定和否定的 只有在禁用 NWP 且只能使用少数特殊文件名的情况下才能访问 sFlash。 您可以在此处找到有关直接访问 sFlash 的信息- e2e.ti.com/.../1925585

    1月