This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:最低工作电压

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/659762/cc3220sf-launchxl-minimum-operating-voltage

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SFCC3120

当电池电压降至2、60V 以下时、我将经历 CC3220SF 的复位。 据我从数据表中了解、最小工作电压(和欠压阈值)为2、10V、包括纹波。 DS 还表示纹波必须保持在±300mV 以下、"以确保 WLAN 性能"。  

我的电池显示略高的纹波:从3、50V 降至2、60V、但即使我不使用 WLAN、MCU 也会重置为2、60V。

为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的 CC3220何时重新启动? 如果通过 sl_Start() API 启用 SimpleLink? 当您启动 NWP 时、对讲机校准完成、并且您的电池可能无法提供所需的电流。 您应该通过示波器查看电压轨、以确定是否存在较低的压降。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我不能完全理解您的问题。 无论如何,我启用 sl_Start(),我的电池显然无法提供足够的电流(否则不会出现任何压降)。

    我的问题是、为什么 MCU 复位为2、60V 而不是2、10V。 当然、我使用示波器测量了该电压、这是最低的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您在哪里测量电压? 直接在 VBAT_CC 上?

    BTW... 2.1V 时的校准电流为670mA。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我测量 VBAT 上的电压
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    嗯... 我不确定可能会出现什么问题、请等待 TI 的回答。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    根据 CC3220 LaunchPad 用户指南(http://www.ti.com/lit/swru463)、该系统"可通过外部供电、工作电压低至2.3V (典型值)"。

    您看到的响应是否出现在任何测试条件下? 您是否连接了任何 boosterpack? 您使用的软件执行哪些功能?

    最棒的
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的是定制载板、按照硬件参考套件和所有其他文档进行设计。 总之、我认为您的假设是错误的:SWTU463表示它可以从外部断电至2.3V、但在具有反向保护二极管的 J20上、电压下降了约150mV。 相反、如表5中使用 J12所述、您应该能够降低至大约2.1V、因为没有更多的压降。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark81:器件最小输入为2.1VDC...2.3Vdc (输入到电路板)减去150mV 后为2.15VDC...因此请考虑可能存在的纹波(如果不使用电池)、这可能会将您推至阈值以下、从而触发欠压。  

    如需参考、请参阅:  

    第25页,表4.4,第1行和脚注4  

    第12页,这里==。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、感谢您的回答。 我再次阅读了这些文档、但它们并未解释为什么我的 CC3220SF 会重置为2、60V。 查看我在清楚电池电压之前发送的示波器图片、可以看到电池的电压下降、但在文档中、在复位 MCU 之前、它应该达到大约2、1V。

    我进行了以下测试:使用工作台电源、我可以按预期降低到接近2、10V。 那么、电池电压的变化是否会触发复位? 脚注3表示纹波应小于300mV 以确保 WLAN *性能*-与重置无关!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    从 O-示波器的图片可以看到、您的测量值看起来不是处于最低的电压降。 您能否重新访问您的数据、并确保最低点为2.6V?

    此致、

    VR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、除法为500mV。 如果您谈论的是下光标线、它看起来非常准确。 几十 mV 可能是错误的-这在我们的讨论中无关紧要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果它在由工作台电源供电时正常工作、我认为问题是您的电池无法为电路板提供足够的电源。 请考虑使用容量更高的电池。

    此致、

    查尔斯·奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    有关更多相关信息、请参阅 swra502的第9节"电池供电系统注意事项"。

    http://www.ti.com/lit/swra502

    最棒的
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Charles、请再次阅读该主题。 我知道电池没有提供足够的电流、但这不是实际的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经阅读了该文档-实际上它说:

    "最低工作电压
    CC3120或 CC3220器件规定最小工作电压为2.1V。为了确保正常运行、电池电压应始终高于此阈值。"

    因此、我再次重复我的问题:为什么在电池电压降至2.5-2.6V 而不是到处都说的2.1V 时、它会复位?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    标记-
    您的电路中必须存在其他错误连接。 请发布您的原理图或对照参考设计和硬件检查清单检查您的电路板原理图。 您描述的压降很可能是因为 TX 正在打开-但在正常情况下不应复位。 因此、请查看您创建的内容、让我们知道您找到的内容

    参考设计:
    www.ti.com/.../sprcag0
    硬件检查列表:
    www.ti.com/.../swru462
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在上一篇文章中、我说:"我进行了以下测试:使用工作台电源、我可以按预期降低到接近2、10V。 那么、电池电压的变化是否会触发复位? 脚注3表示纹波应小于300mV 以确保 WLAN *性能*-与重置无关!"

    如前所述、使用稳定的电压时、MCU 直到2、1-2、2V 才会复位-正如预期的那样。 因此、我假设电路板中没有其他错误(否则、当电压降至2、60V 以下时、它应该复位)。

    仅当使用具有明显纹波且大于上述文档中规定的300mV 的电池时、才会出现较高的最小阈值电压。

    我知道我应该使用不同的电池。 问题是不同的:是否确定最大纹波仅用于 WLAN 性能? 恐怕 MCU 会由于压降而复位、即使它高于最小工作电压也是如此。