This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:CC3100MOD 的固件版本问题

Guru**** 2770115 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/659067/cc3100mod-firmware-version-issue-with-cc3100mod

器件型号:CC3100MOD
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!

我正在准备生产基于 CC3100MOD 的物联网设备。

但是、我的一个(可能还有更多)预量产器件无法与 Simplelink SDK (版本1.2.0)一起正常工作、例如、我无法将它们设置为 AP 模式、并且对 sl_WlanPolicySet 的所有调用都失败、并出现错误-7。

SL_DevGet (SL_DEVICE_GENEO_CONFIGURATION、。。。) 返回

NWP 2.0、7.0

fimware 0.0.4.1

PHY 1.5.3.3

我测试过的所有其他 CC3100MOD 器件的固件版本返回1.2.x.x。

我是否需要重新刷写 CC3100MOD (假设用于8 MBit 闪存)、然后通过 SPI 编写最新的服务包?

我尝试使用 CC3100MOD 的生产线指南中的代码示例编写最新的服务包、但未首先刷新、但 FS_Open 调用返回错误-49。

那么、我应该怎么做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否拥有 CC3100MOD 的生产或预量产数据? 您的模块是如何标记的? 它是 XC3100MODxxx?

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它标记为 CC3100MODR11MAMOB、因此应是生产器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请按照 processors.wiki.ti.com/.../CC3100_Production_Line_Guide 上的程序操作
    第一步格式为使用 UART 的 sFlash、第二步将最新的 Service Pack 上传到闪存中。

    老实说、我对模块内的固件版本有点困惑。 您能否使用 Uniflash 3.4.1并将"获取版本"命令(器件 ES1.xx?)的结果放在此处。 Uniflash、您还可以使用它来格式化闪存和上传 ServicePack。 Uniflash Wiki 页面- processors.wiki.ti.com/.../CC3100_&_CC3200_UniFlash

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、由于空间原因、我无法使用 Uniflash、因为我无法访问串行 TX/RX 线、但是、我可以尝试根据产品线指南从主机重新格式化它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    好的、但是如果您无法由主机进行编程、请尝试使用 Uniflash。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Klaus、

    您是否能够重新格式化并刷写最新的服务包(v1.0.1.11-2.10.0.0)?

    谢谢、
    本·M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、  

    我最后卸下了模块并将其更换为良好的模块。

    -Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    感谢您的跟进。 我将关闭此主题、因为您的问题似乎已得到解决。

    此致、
    本·M