This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:对 MAC 地址进行编程

Guru**** 2813625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/658714/wl1837mod-programming-mac-address

器件型号:WL1837MOD

我在下面的 TI 页面中找到了描述如何将 WLAN 1和2 MAC 地址编程为不同于 TI (processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_Writing_MAC_address)的地址的页面、但仍然有疑问、如果这样做、蓝牙 MAC 仍然会像 TI 一样保留、或者不会保留。

总之、是否可以使用 TI 提供的用于蓝牙的 MAC、然后为 WLAN 1和2编程不同的地址?  

例如、更改 WLAN 1和2时、设备的行为是否与此类似?

来自 TI 的原文  
BD_ADDR:08:00:28:00:00:00
WLAN 1:08:00:28:00:00:01
WLAN 2:08:00:28:00:00:02

在编程过程之后
BD_ADDR:08:00:28:00:00:00 (未更改?)
WLAN 1:00:0A:75:0D:0D:6A (已更改)
WLAN 2:00:0A:75:0D:0D:6B (已更改)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karl、

    正确。 您可以使用校准器更改 WLAN 地址、而蓝牙 BD_ADDR 将保持原始状态。

    BR、
    Eyal