This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200-LAUNCHXL:SDK1.3示例文档指的是 SDK1.2。 shouldn#39;t 是否要更新?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/625777/cc3200-launchxl-sdk1-3-examples-documentation-refers-to-sdk1-2-shouldn-t-this-be-updated

器件型号:CC3200-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件:CC3200SDK

尊敬的 TI:

SDK 1.3示例的文档令人困惑。 分步指南参考 SDK1.2。

例如、请查看:

CC3200SDK_1.3.0/cc3200-sdk/docs/CC3200-Getting_Started_Guide.pdf

除了 SDK 版本错误外、工具菜单项与最新版本不对应(图7)。  

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我将对此进行研究、并很快向您提供状态更新。

    为了帮助您解决眼前的问题、是否有一个特定的步骤阻碍了您的进度?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    谢谢你。 您能看 一下 http://www.ti.com/lit/ug/swru473/swru473.pdf 中的图9 吗?

    图中的跳线编号与 launchpad 的编号不匹配。 例如、launchpad 上的"opamp_en"跳线标记为 J14、但图中的同一跳线标记为 J5。 此外、您是否知道该特定跳线是否确实需要按照图9所示针对 OOB 应用进行输出?

    文档中存在一些小问题、例如第5节开头的句子不完整、内容为"如果用户已经烧录了其他 SDK 应用程序、需要重新编程 OOB 内容"。 这一概念已被理解、但最好清理文档。

    如果有用、我可以发布更多案例。

    谢谢、

    David