This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200AUDBOOST:Wi-Fi 音频应用 Wiki 页面澄清

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/628217/cc3200audboost-wi-fi-audio-app-wiki-page-clarification

器件型号:CC3200AUDBOOST
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC3200

大家好、

processors.wiki.ti.com/.../CC3200_Wi-Fi_Audio_Application

上述 Wiki 页面具有两个刷写级(在这两种情况下、我将使用 UniFlash 3.4进入功能(刷写)模式):

第1阶段-设置 CC3200 Launchpad:
===================================================
2.功能模式:

刷写中提供的二进制文件 使用 UniFlash 的\examples\wi_audio_app\ewarm\unicast\EXE 文件夹。 请参阅 Uniflash 用户指南中的详细说明。 (我首先执行格式化、然后刷写 ServicePack 二进制文件、然后对 CC3200板进行编程)
对第二个 LaunchPad 重复上述步骤(已选中)
确保在刷写后移除 SOP-2跳线(已检查)
第2阶段-运行双向音频演示:
========================================================================
2.功能模式:

按下两个 Launchpad 上的复位(SW1)按钮(选中、使用跳线和不使用跳线尝试 AP 和非 AP 模式)

问题:
===========
我未能通过刷写"WIFI_AUDIO_APP"或"WLAN_STATE"中的任何一个来使用 SimpleLink Wi-Fi Android 应用(专业版或非专业版)发现任何板;但是、我通过刷写 out_for_the_box 图像成功地在 AP 模式(额外的跳线就地)发现了它们。 在那里(使用 out_for_The_box、而不是 wi_audio_app、而不是 wlan_station)、我可以转到 Android 应用的"设备"页面、单击任何设备、并通过添加 Android 应用中所示的家庭路由器信息来更改其设置。 但是、无论是否按下任何电路板上的 SW2/SW3按钮、我都无法跨两个电路板获取音频、甚至无法使简单的本地输入/输出音频环路正常工作。

1.音频 BP 是否还需要使用 microUSB 刷写?
2.我的想法已经过时了,请提供帮助,因为我已经在旋转了两个多星期,但没有成功。

谢谢大家、
PeymanM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peyman:

    不需要使用任何固件刷新音频 BP。

    2.请用对 sl_WlanConnect()的调用替换"network.c" ConnectToNetwork()函数中对 SmartConfigConnect()的调用,以确保应用程序独立于配置工作。

    一旦设备成功连接到 LAN、这些步骤应该能够使设备连接并进行通信。 如果没有、请说明哪一步与您的观察结果不符。

    谢谢、

    本·M