This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:未达到完全的输出功率

Guru**** 2558370 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/627323/cc3100-not-getting-full-outpower

器件型号:CC3100

您好、支持团队

与不符合输出功率要求的客户合作。 下面是他们所说的内容、我将在您回复后通过电子邮件向您发送原理图

我们最近对最新的 PCBA 进行了一些射频预扫描、发现 CC3100传导功率水平远 低于预期。  请参阅下表中显示的预扫描结果。  

 

以下是我们对我们的设置的了解:

-最大 Tx 功率级别0

-连续模式

 

我们发现一篇 E2E 帖子似乎描述了一个类似的问题(但没有明确的解决方案): https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/simplelink_wifi_cc31xx_cc32xx/f/968/t/561620

 

我还随附了原理图、光绘文件、BOM 和硬件检查清单以供参考。

 

我们在这个问题上有点暗。  我们不确定这是否是硬件/固件问题。

 

1.以前遇到类似问题的客户是否有过经验?

2.您能否建议一些我们可以运行的测试、以帮助缩小根本原因?

 此致

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    感谢您提出问题。 请给我们一些时间与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff -  

    我在帖子上看不到您的附件。 请尝试重新连接它们,否则您可能需要将它们压缩。   

    此外、如果您浏览另一篇文章、您将看到 Shlomi 和 Riz 都建议尝试几个方法(使用打包模式等) 并报告。