This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Wi-Fi Starter Pro 源代码构建说明

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/624408/wi-fi-starter-pro-source-code-build-instructions

以下是一些开始使用最新 Wi-Fi Starter Pro 源代码的构建说明!

对于 Android (版本2.2.22):

  • 运行 Android Code Studio 2.3
  •  构建项目
  •  IDE 将指导您更新过期的依赖项和工具集

对于 iOS (版本2.2.11):

  • 打开终端并导航至项目根目录并执行以下命令以更新 cocoapods:
    • sudo gem install cocoapods
    • POD 去集成
    • POD 安装
  • 与所有 cocoapods 增强项目一样、请确保在 Xcode 中打开工作区。  不要打开项目文件。
  • 使用您的团队开发人员帐户对应用进行代码签名
  • 将 iOS 设备连接到编译机器、并将编译目标设置为该物理设备
  • 在 Build Settings > All 中、将 Bit Code 设置为 No

如有疑问、请创建新主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您的更新、Sarah!

    -Ben M