This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:SDcard 文件操作相关查询

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/622994/cc3220sf-launchxl-sdcard-file-operations-related-query

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SFCC3120

您好!

我使用的是 CC3220SF 芯片组和 simplelink_cc32xx_sdk_1_40_01_00版本。

我有几个与使用 cc3220sf 芯片组的 sdcard 文件操作相关的问题:

1.在 sdcard 上创建文件时,我可以使用的最大文件大小是多少?

  因为当我创建大小超过4KB 的文件时、我会遇到问题。 我在文档中已经阅读过、SFlash 文件系统中存在限制、我们可以创建最大大小为4KB (i.e、一个块)的文件。  

我想知道它是否也适用于 sdcard 文件系统?

2.创建文件后,是否有任何可以增加或减小文件大小的规定?

3.在我的代码中,我必须创建一个大小为15KB 的文件,我需要经常访问该文件,所以我想知道哪个进程更好,不管是 SFlash 文件操作还是 SDCard 文件操作?

此致、

Sampath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sammpath、

    由于文件大小仅为15KB、我强烈建议使用外部串行闪存、而不是使用 SD 卡实施所产生的额外成本和开销。

    最小文件大小为4KB (不支持失效防护)和8KB (支持失效防护)。 有关如何利用 SFLASH 的更多信息、请查看《在 CC3120和 CC3220器件上使用串行闪存》应用手册(www.ti.com/.../swra515)。 如需了解更多深度读数、另请查看 NWP (www.ti.com/.../swru455)。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    "由于文件大小仅为15KB、我强烈建议使用外部串行闪存、而不是使用 SD 卡实施所产生的额外成本和开销。"

    我不确定这是否是好主意。 他谈论的是经常编写信息 sFlash。 MX25R3235F 可保证4K 扇区的重写周期仅为100k。

    1月