This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:CC3220

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/656592/cc3220-cc3220

器件型号:CC3220

在查看 CC3220的 WLAN_ap 示例和 CC3200的收发器示例时、我遇到了 API sl_WlanSet。

这可用于配置 TX 功率、通道编号、SSID、站点限制和安全参数。

但如何配置监管域、国家/地区代码、标准(仅11b 或仅11g)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neeraj、您好!

    您可以在 Uniflash 中设置监管域和国家/地区代码。 它可以设置为 US、EU 或 JP。 有关更多信息,请参见以下主题:

    e2e.ti.com/.../2347831

    e2e.ti.com/.../2253870

    支持的 Wi-Fi 模式:

    802.11b/g/n 基站
    802.11b/g 接入点(AP)最多支持四个基站

    希望这对您有所帮助、
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    这些线程讨论的是监管领域。 感谢您提供这些信息。
    明天我将在 Uniflash 中查找监管域的配置。

    2.如果我发现即使在配置"监管域"之后也需要设置国家/地区代码、我将会再次询问有关国家/地区代码配置的问题。 这可以是稍后的单独查询。

    问题:我们能否仅配置802.11 b Wi-Fi 模式? 还是仅802.11 g Wi-Fi 模式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neeraj、

    对于答案3、我认为您无法具体选择 b、g 或 n 模式。 NWP 将选择可用的最佳模式。

    最棒的
    Kevin