This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1835MOD:根据 Linux 内核版本4.9.11构建 WL18xx 构建脚本时出现问题

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1835MODCOM8B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/654114/linux-wl1835mod-issue-in-building-wl18xx-build-scripts-against-linux-kernel-version-4-9-11

器件型号:WL1835MOD

工具/软件:Linux

您好!

我正在尝试将 WL1835MODCOM8B Wi-Fi 模块与 Saber SD 板集成。 我尝试 使用该驱动程序的 Wl18XX 生成脚本。 我需要根据 Linux 内核版本4.9.11编译驱动程序、但 Wl18XX 构建脚本包仅支持 内核版本4.4。 现在、我计划使用 Linux 内核中提供的 wl18xx 驱动程序。 是否会导致与认证相关的任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    构建脚本实际上不能与高于4.4的内核一起用于构建驱动程序。
    最新的驱动程序已上行推入、因此使用内核4.9.11内核、您可以构建属于内核一部分的内树驱动程序。

    此致、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Eyal。 我使用了 WL1835MODCOM8B Wi-Fi 模块的树内驱动程序、工作正常。