器件型号:CC3220
您好!
我们使用 CC3220R 制作了定制的2层电路板、并在使用 SPI 闪存中的固件启动电路板时发现了一个问题。
执行简单的 hello-world (点亮 LED、无 RTOS)大约需要13秒。 所需的部分是、当 RX 引脚(GPIO_02)仍连接到编程器(LAUNCHXL CC3220S 板)时、拔下电源插头、重新插入电源时、CC3220R 在1秒内启动。
这仅适用于下电上电周期、当我尝试在连接电源之前从外部上拉 GPIO_02时、需要13秒、此外、复位(将 RESET 引脚拉为低电平)和将 GPIO_02保持为高电平不会使事情加速。 根据数据表中的建议、GPIO_01和02均以100k 的电流上拉。
当 CC3220R 正在引导时、或无论它执行什么操作、都无法通过 JTAG 进行访问。 此外、在 LED 亮起之前、我在 FLASH-SPI 引脚上看不到任何活动。
SOP 引脚设置为010、我可以刷写器件并通过 JTAG 对其进行调试/编程、此外、晶体还可以直接启动并在复位期间保持运行。
我不知道是什么外部条件让事情等待、也许有人看到了类似的问题。
谢谢