This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:自动配对 WIFI

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3100, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/654101/cc3200-pair-wifi-automatically

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件: CC3100CC3120

大家好、

我购买了一台 HP Wifi 打印机( Office Jet 3830),我打开了它,它立即连接到我的无线网络,而无需进行配置。 我的 Wifi 网络受到密码保护、因此我想知道这是怎么可能的。

使用 CC3200执行相同(或几乎相同)操作会非常有趣。 有人可以向我解释这种行为吗? 有人知道一些技巧吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Davide -  

    查看 HP 文档-您必须已经体验了他们的无线设置向导-  

      

    CC3200、CC3100、CC3220和 CC3120都支持类似的功能、我们称之为 SmartConfig。  

    您可以在此处阅读更多相关信息:  

    您还可以利用其他技术来简化配置、例如 NFC 或蓝牙、具体取决于您的完整系统硬件和软件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回答!

    阅读这些文档似乎正是我所需要的。