主题中讨论的其他器件:CC3100、 CC3200
您好!
我正在使用 CC3200 LaunchPad 将数据从 cc3200板发送到我的数字海洋 Web 服务器。 我使用 的是 CC3100_CC3200_ServicePack_1.0.1.15-2.15.0.1和 SDK 1.5.0。
我尝试使用 SDK 1.5.0中的 tcp_socket 示例。 我将 tcp_socket 程序中的 IP 地址更改为我的服务器 IP。 我 首先在数字海洋服务器上运行了一个服务器程序、以便在5001端口上侦听。
然后、我使用 CCS 在 PC 上运行 tcp_socket 示例、并观察 TeraTerm 控制台中的输出。 我在服务器上看不到任何消息。 我在 TeraTerm 控制台上收到以下错误-2004。
问题出在哪呢? 您是否有一个示例服务器程序、您可以为我提供运行该程序并检查该程序是否正常工作?
注:当我在 PC 中作为使用 iperf 的服务器运行时、相同的 tcp_socket 程序工作正常。
选择选项:
1.发送 TCP 数据包。
2.接收 TCP 数据包。
3.设置。
4.退出
输入要使用的选项:1.
运行 iperf 命令"iperf.exe -s -i 1 -t 100"并按 Enter 键
正在发送 TCP 数据包...
函数[BsdTcpClient]中第[889]行的错误[-2004]
选择选项:
1.发送 TCP 数据包。
2.接收 TCP 数据包。
3.设置。
4.退出
输入要使用的选项: