This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:配置自适应性测试 WL1835MOD Wi-Fi 和 BLE

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/631675/wl1835mod-configuring-for-adaptivity-test-wl1835mod-wi-fi-and-ble

器件型号:WL1835MOD

您好!

我使用 COM8板进行 CE 测试。 您能否告诉我们如何使用 RTTT 工具和 HCI 测试仪配置自适应性测试。

谢谢、

Ganesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ganesh、

    我们已将您的帖子分配给相关工程师、并将回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ganesh、

    有关 HCITester 的 BT/BLE 测试模式、请参阅本测试指南。
    processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_Bluetopia_PM_Bluetooth_RF_Testing


    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vihang、

    请提供一些有关在 ETSI 测试期间如何执行自适应性测试的更多信息。

    使用了哪些工具(硬件和软件/脚本),针对蓝牙、BLE 和自适应性测试执行 Rx 阻塞+自适应性测试的过程是什么?

    基本上、简要描述了如何在 COM8板中将 wifi、bt 和 ble 配置为自适应性和 Rx 阻塞测试、这是最新红色认证的一部分、将非常有用。

    我将把这重新分为3个分组,以便回答。

    请确认这些功能是否足以完成测试或需要进行任何更改。

    Wi-Fi

    发送器设置-具有 CCA 使能端的 RTTT 工具

    接收器设置- RTTT 工具接收器统计信息(Rx 模式)选择通道。

    蓝牙+ EDR:

    发送器设置- 使用 hciTester 工具进行数据包传输

    接收器设置-通过 LMP 控制? /任何可用的脚本

    BLE:

    发送器设置- CBT?? 还是数据包传输?

    接收器设置 -通过 LMP 控制? /是否有任何脚本可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请为我们提供有关用于针对 ETSI 测试执行自适应性+ Rx 阻塞测试的硬件和软件设置的更多详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ganesh、

    1) 1)对于 wi-fi 自适应性、未使用 RTTT。 它是在系统级与主机一起完成的。 完成测试的方法是在给定的通道和调制条件下连接(硬接线)到 AP。 然后、您运行 iperf 并以高速率向 AP 发送数据包。 然后将干扰源添加到设置中、以便在标准要求的水平校准 WiLink 器件/模块。 请注意、干扰源必须是100%占空比信号。 新的红色标准要求3个干扰源使用 LTE、AWGN 和宽带信号。

    接收器阻塞可通过 RTTT 或在系统级别完成。 在此模式下、将根据标准发送阻塞器、RTTT 或 WiLink 可用于收集 BER 统计信息。 通过这种方式、您可以确定是否满足要求。

    2) 2) BT + EDR。 自适应性的实现方式与上述相同。 在本例中、我们连接到 CBT 测试仪执行测试。 接收器阻塞也是如此

    3) 3) BLE 不支持自适应性。 因此、对于 BLE、您必须确保功率小于10dBm EIRP。 对于接收器阻塞、需要将其连接到 CBT 测试仪。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riz、

    谢谢! 这确实有助于了解测试是如何完成的。

    我将把 WL1835MOD 连接到主机并运行 wi-fi 自适应性测试。  

    我在 RTTT 上看到一个复选框(CCA 启用),我认为这将处理自适应性? 如果您能解释一下、为什么必须在系统级别执行该操作、那将是一件很好的事情。  

    我可以了解如何使用 RTTT 执行接收器阻塞测试

    对于 BT+EDR 自适应性、是否应该有一个主机或 COM8板连接到加载了 BTS 的 PC 足够了? 然后 CBT 将进行控制并执行 Rx 阻塞和自适应性测试?

    请使用 CBT 共享 BT/BLE 模式的任何脚本/配置(如果有)、以执行测试。 我正在使用 Sporton 实验室本身进行测试。 因此、我想测试过程将大致类似。

    谢谢、

    Ganesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ganesh、

    在用于 CCA 使能的 RTTT 中、这将打开或关闭该功能。 您可以在测试中的嘈杂环境中使用此器件、以便完成良好的射频测试。 它不用于"自适应性"测试。 自适应性要求主机在发送 iperf 数据时、您不能使用 RTTT 执行此操作、因为 PC 是仿真、因此执行此操作无效。

    Sporton 应充分了解如何为 WiLink 运行测试、因为它们是我们使用的实验。 它们还应具有所需的所有命令。 我们没有提供的脚本。 我们提供了您可以参考的 wiki 页面:

    processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_Bluetopia_PM_Bluetooth_RF_Testing。

    我将让 Vihang 评论如何设置器件以连接 CBT 测试仪。 您将对.bts 文件及其一些命令执行 laod 操作、以便可以与 CBT 测试仪建立连接。 然后 CBT 测试仪可以执行测试...

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关 CBT 问题、请参阅此主题。
    e2e.ti.com/.../631019

    此致、
    Vihang